求教pplcount例程debug模式观测指定参数的问题



您好,

最初是想通过debug模式观测CFAR的配置,按教程完成load the binary之后,如下图:

之后设置断点,执行单步调试,但从运行情况看,并没有停到设置断点的地方。

有两个问题请问大家:

1、在CCS软件debug模式下,pplcount例程怎么通过设置可以观测参数值?

2、pplcount例程是不是最终通过matlab配置参数?如果是,那是不是意味着即使在CCS软件debug模式下设置正确,由于此时没有通过matlab配置,还是无法观测到如CFAR配置的相关信息?