LMP91000可以用于小于10nA的电流?如果可以输出电压再接一级仪表放大是否可以?推荐电路图是怎样的?
好的,谢谢!规格书看到是灵敏度范围0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm。尽管传感器灵敏度是35na/ppm,也即35pa/ppb,但实际测量气体环境只有ppb级别的浓度,国标要求最大是80ppb。因此,如果采样精度是1ppb,传感器工作电极输出电流则在35pa。如此微电流是否在LMP91000放大电路范围内?如果在范围内,即使选择片内最大的反馈电阻350k,vout输出电平也仅在12uv,因此需要增加一级放大,91000的放大器偏置电平未输出,后级放大如何加?