您好,
问题主要如下,我们最近尝试用IWR1443BOOST开发套件对近距离物体(比如3米处的一个角反射体)进行成像(通过板卡上自带的1发4收天线或通过导轨移动天线SAR方式在方位向形成接收孔径)。
IWR1443BOOST开发套件固定不动,对一个静止目标进行辐射和接收回波时,比如接收3米处一个静止角反射体的回波信号,总共接收8Frame,每一个Frame里包含128个Chirp。我们发现每一个Chirp目标的相位是在缓慢变化的,这种相位变换可能对积累脉冲做MTD测目标速度没有什么影响,但会导致SAR成像时,图像无法聚焦。下图为对大约4米处角发射体进行辐射,一个Frame里128个Chirp里相位稳定性的变化曲线,可以看到128个Chirp里相位变价达到了5度多,每个Chirp的周期为160us。
我们想知道有什么办法能解决相位在Chirp之间变化的办法,比如减小的方式或者有什么方式能补偿?
非常感谢!