hs_image_creator.exe生成的.bin的问题



ARW1642采用hs_image_creator.exe生成的.bin文件为什么会出现以下情况:

1)MSTR中的CRC全为0;是没有开启CRC吗?有什么方法开启CRC校验?
2) 证书Image Certificate(for HS Only) 0xCE310000 的filesize有时候没有8字节对齐,例如长度为:0x509=1289。

所以导致我的二次bootloader校验出错,无法从flash中搬运到RAM中,请问有没有人遇到此问题?

3)hsimage.cfg中没有配置RSA_ENC这个参数,是否会影响