关于PGA411 的 DEV_TLOOP_CFG 寄存器的DKI参数设置问题



PGA411的datasheet中提到在 DEV_TLOOP_CFG 寄存器中设置 DKI 参数, 可调整 PI 控制器中的积分时间常数。 将积分时间常数设置为较大值,可以在减少纹波的同时提供更稳定的数据输出; 然而, 跟踪回路在转速较高的情况下存在饱和风险, 可能会观察到错误的速度输出值。

在实际测试中发现,当 DkI设置为  111 时,转速超过一定范围即不更新,即出现饱和,是否有更具体的设置方法,告知转速与DKI的具体对应关系,例如10000rpm,DKI最优设置为多少。