Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, AWR1243, AWR1843
毫米波雷达传感器AWR1642和AWR1443能否实现把前端ADC原始数据采集出来,送到FPGA进行数据分析,以达到测角测速测距的目的。如果可以,那传感器EVM和FPGA的接口有什么注意事项吗
你好,
请参考数据采集卡DCA1000,http://www.ti.com.cn/tool/cn/dca1000evm
你好,
请问你做什么应用?
FPGA能够通过LVDS连接是能够实现采集的,可考虑AWR1243(仅是射频前端)+FPGA的组合,AWR1243的配置通过SPI接口配置,数据传输通过CSI-2接口。
1443/1642的LVDS更多的是处于debug的考虑,实际系统推荐使用带有CSI2的AWR1243。
如果是单芯片(3发4收)方案,推荐直接使用AWR1843,内置200MHz MCU+ 600MHz DSP+雷达信号处理的硬件加速器HWA。算力足够。
如果考虑多芯片方案,请参考
Build Cascaded Radar Using TI's mmWave Sensors
AWR1243 Cascade http://www.ti.com/cn/lit/pdf/swra574
你好,
建议使用AWR1843,内部集成DSP/MCU/HWA,方便开发。
如需使用AWR1243,可参考TDA处理器的开发包http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX
我们已经实现了FPGA采集数据,其中FPGA板是自己开发的,可以有偿提供完整方案
感兴趣的话,可以加微信:17767072100