IWR1642 DEMO板ADC与DAC波形查看

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请问IWR1642 DEMO板的ADC与DAC的波形如何查看呢?可以通过串口直接打印输出数据吗?具体该如何操作呢?ADC与DAC相应的参数可以修改吗?麻烦各位大佬赐教一二,谢谢了

  • 你好,

    请了解:DCA1000EVM + xWR BOOST EVM

    • ADC RAW 数据采集卡
    • 可在线配置传感器射频前端参数,验证传感器性能
    • 数据输出接口:千兆以太网
    • 采集卡板载2GB RAM
    • 开发环境: DFP and mmWave Studio
  • 您好,非常感谢您的解答。我这边现在有一块IWR1642的DEMO板,我想通过示波器直接在板子上检测ADC和DAC 的波形,但是通过查看原理图并没有找到相关的检测点,请问板子上是不是没有提供可供检测的测试点呢?如果没有 的话怎么样间接通过程序检测呢?这个ADC和DAC的参数保存在哪个缓存区呢?我怎么通过串口将这个数据缓存区输出来以便我可以查看呢,还请教教具体操作,非常感谢!