你好,
我的实验设置如下,让一个人坐着正对着雷达并且分别在离雷达0.5米,1米和1.5米处进行了测量。获得原始数据用官方所给的mmWave Studio 进行处理时得到了正确的1D-FFT图,然而当我自己用matlab对原始数据进行处理时发现,结果并不是这样,如下图所示。上面的图是mmWave Studio里面的1D-FFT,下面的图是我自己用matlab处理得到的1D-FFT。
Fig.1 range=0.5m
Fig.2 range=1m
Fig.2 range=1.5m
从上面的图我们可以看见,mmWave Studio的1D-FFT图和实验场景是匹配的,而我自己处理得到的1D-FFT好像有很大的泄露,而我只是简单的对原始数据做了FFT变换得到的结果,matlab代码如下:
M1=fft(a);
a1=sum(abs(M1),2);
[m1,m2]=size(a1);
t=1:256;
plot(t*delta,a1);
xlabel('Range/m');
我也尝试了去均值处理,可结果依旧一样。现在我想知道的是正常情况下是否会有泄露的情况,如果有的话你们是怎么进行泄露处理的,如果没有的话,那么我这是什么情况?
谢谢。