MOSFET使用的是IRF3205,Qg=146nC,PWM频率为25KHz。
电机在空载状态下,MOS管也在发热。
感觉图片里显示的波形有问题,红圈的位置没有梯形波。
如何提高8307驱动能力?
3分钟左右就能达到80多度,没敢继续测。
图片上我标红圈的位置,没产生感应电动势,这是正常的吗?
电机的参数24V,10.8A,160W,>=1.2N.m
这个图片就是3个上管的栅极电压波形。
这是上升和下降波形,不知道有什么问题没?
Source/Sink电流怎么能设置为最大?