编写一个上位机程序,通过串口发送配置文件。我是采取直接读取配置文件的内容存入字节数组中然后发送,不能控制硬件,大佬们知道通过串口发送的配置文件格式是什么呢(字符串,十六进制文件,AScii码),我这样发送可以吗?
编写一个上位机程序,通过串口发送配置文件。我是采取直接读取配置文件的内容存入字节数组中然后发送,不能控制硬件,大佬们知道通过串口发送的配置文件格式是什么呢(字符串,十六进制文件,AScii码),我这样发送可以吗?
您好,我刚刚开始学习上位机编程,我觉得我是按照您说的去做的,但是没有反应,不知道为什么,您能帮我看一下嘛,下边第一块是我通过串口发送配置文件部分,第二块是使用调试窗口输出的配置文件每一行的信息。
void MainWindow::on_scanButton_clicked()
{
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("配置文件选择对话框!"), "C:", tr("配置文件(*cfg)")).toUtf8();
QByteArray arry, readcfg;
if(fileName.isEmpty() == false)
{
QFile file(fileName);
bool isok =file.open(QIODevice::ReadOnly);//以只读的方式打开文件
if(isok == true)
{
while(file.atEnd() == false)
{
arry = file.readLine();//读取配置文件的每一行
qDebug()<<arry; //用于调试
readcfg += arry; //readcfg用于读取配置文件,处理数据的显示
serial1.write(arry);
}
}
file.close();//文件读取完毕后关闭文件
}
[NSE]KVirtualFolder::Initialize(5238),AssociationItemIcon(C:\)
Waiting
"sensorStop\r\n"
"flushCfg\r\n"
"dfeDataOutputMode 1\r\n"
"channelCfg 15 3 0\r\n"
"adcCfg 2 1\r\n"
"adcbufCfg -1 0 0 1 0\r\n"
"profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 0 30\r\n"
"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1\r\n"
"chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2\r\n"
"frameCfg 0 1 16 0 100 1 0\r\n"
"lowPower 0 1\r\n"
"guiMonitor -1 1 1 0 0 0 1\r\n"
"cfarCfg -1 0 0 8 4 4 0 5120\r\n"
"cfarCfg -1 1 0 4 2 3 0 5120\r\n"
"peakGrouping -1 1 1 1 1 255\r\n"
"multiObjBeamForming -1 1 0.5\r\n"
"clutterRemoval -1 0\r\n"
"calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256\r\n"
"extendedMaxVelocity -1 0\r\n"
"bpmCfg -1 0 0 1\r\n"
"lvdsStreamCfg -1 0 0 0\r\n"
"nearFieldCfg -1 0 0 0\r\n"
"compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0506730 -0.66132 0.38016 -0.79422 0.60760 -0.80151 0.41061 -0.82886 -0.08670 -0.07782 0.48950 -0.09387 0.53693 -0.12885 0.52719 -0.40833 0.34308\r\n"
"measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2\r\n"
"CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0\r\n"
"CQSigImgMonitor 0 127 4\r\n"
"analogMonitor 1 1\r\n"
"sensorStart\r\n"