您好,
配置DCA1000 ,将Frame中No of frames 设置成0 然后软件Trigger frame 。雷达前端开始工作,但是电脑通过UDP Client 模式无法连接板子192.168.33.180:4098。
请问此时ADC数据如何接入到电脑中?
谢谢!
有什么建议吗?
UDP调试工具配置如下:此链接可以收到DCA1000 ADC raw data(偶尔会连接不上)
PC UDP Client 连接DCA1000 192.168.33.180:4096 端口发送配置
DCA1000 连接电脑 UDP Server 192.168.33.30:4098 端口发送ADC数据
DCA1000 连接电脑 UDP Server 192.168.33.30:4096 端口返回配置数据
你好,我用udp抓包的方法,FPGA的ip是192.168.33.180,系统ip是192.168.33.30。但是我的数据包并不会从180中发出,而是30到255,请问这是什么情况