AWR1642BOOST评估模块如何恢复出厂时的状态?



问题描述:一开始板子拿过来时在mmWave Demo Visualizer中PC可以和硬件设备连接起来,点击send configuration to mmWave to mmWave Device 会在console message 出现一连串的命令,在Plot界面就可以进行障碍物的测量;但是后来我在mmwave_industrial_toolbox_3_4_0中找到mmw_16xx_user_guide按照上面的步骤操作完成后就无法实现测量了,怎么回事?急急在线等,恢复出厂设置管用吗?怎么操作?

  • 你修改固件了吗?重烧固件试试。看下面的文档,对应到你的mmw_16xx_user_guide,也应该有固件的吧。
    The "mmwave_sdk_user_guide" , part of the SDK package has the steps to flash the mmw demo application (the default application that comes with the EVM). This will allow you to use the cloud based mmwave demo visualizer tool.
    Refer to section 4.1 for the steps to flash the "xwr16xx_mmw_demo.bin" file , which is the binary for the mmw demo application.

  • 你好,谢谢您的解答,我正是看了mmw_16xx_user_guide按照里面提供的步骤成功的进行到第四步,第四步有Flashing CCS debug firmwave这一步,这一步中选择了xwr16xx_cssdebug.bin并选择了正确的串口,之后单击了Load Image按钮之后显示program Load completed successfully 接下来的一步没有操作成功。我是在操作要以上几部后在mmwave Demo Viualizer/配置好参数点击send config to mmwavedevice后虽显示硬件以链接但是在plot按钮下各个图都没有工作,我改怎么弄一下让他恢复正常?

  • 按照信息提示,固件肯定更新完毕了。剩下的这个就不好说了,手头没硬件,无法帮助你,只能建议你挨着测试过去软件按钮了。
  • 您好我已经按照您说的把xwr16xx_mmw_demo.bin烧进了板中,但是在mmwave Demo Viualizer中还是不能工作,怎么回事呢?以前我对着板子什么都没操作时是可以在mmwave Demo Viualizer中工作的,是我烧入的程序不对吗?但是我对这个程序没有做任何修改呀!
  • 请检查芯片版本与软件版本是否匹配。demo文件夹中,docs文件夹下有描述。

    mmWave SDK: mmWave Software Development Kit
    www.ti.com/.../mmwave-sdk
    注意: xWR1642 ES2.0需要使用SDK2.00以上版本,ES1.0需要使用最高SDK1.02版本。
    • How to check ES1.0 or ES2.0 for xWR1642