HDC1080在0摄氏度一下(测试环境0度,-20度)的环境中不能工作,读取不到ID

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

Ti  engineer,

   您好,DC1080放在零下20摄氏度的环境中测试:HDC1080在0摄氏度一下的环境中不能读取sensor ID,但将设备从低温环境中取出,放置常温或者室温中,等待一段时间又可以读取sensorID,请帮忙分析!

         谢谢!

  • 不应该,HDC1080的操作温度范围为-40~125度。
    您是指的device ID 读不出来是吗?0XFF这个寄存器?
    I2C时序正常吗?
  • 是的 DEVICE ID, MID 都不能读取。

    I2c时序问题正常:

    1、在0摄氏度以下的环境中测试后, 保证设备状态不变(同样的软件,同样的设备),随着温度的上升,是可以再次读取到MID,device ID,以及温湿度的数值。

    2、测量过外围器件阻值的变化正常。

  • 您好,

    确认下与HDC1080通信的或与其相关的外围器件正常工作耐温范围,是否有其他器件不能在这个低温下工作而失效了呢
  • 在低温环境(0到-5度)DEVICE ID (0xFF) MID(0xFE)都不能读取。 I2C时序正常。我在将的出现的问题更详细描述一下(测试使用的是同一个HDC1080,同样的软件):
    1、HDC1080室温环境,可以读取MID,DEVICE ID,可以读取温湿度值。
    2、HDC1080放在0到-5度摄氏度的环境中浸泡一段时间,就不能读取MID,Device ID,以及温湿度的数据
    3、将HDC1080 从0到-5环境取出,放在常温环境中,放置一段时间有HDC1080就可以正常读取数据和ID
    3、尝试每次读取后或者读取前软件复位一次HDC1080,在0度环境也不能读取MID,Device ID.
    4、I2c波形幅度,时序正常,零摄氏度环境, 常温环境都测试过。