研讨会讲义下载戳这里: www.ti.com/cn/lit/pdf/SSZP311
问题 | 回复 |
采样的AD有什么配套型号? | 隔离的推荐您看看AMC1305/6, 非隔离您可以看看AMC1035 |
电机驱动器电源模块和控制模块必须要隔离吗 | 不是非得隔离,隔离的目的是处于安全和控制的性能。所以同样取决于你的电压功率等级,PCB设计和产品控制精度的要求。 |
eFUSE有TI产的吗 | 当然,这次直播有提到TPS26600(参考设计:TIDA-01621), TPS26630(参考设计:TIDA-010009 );你可以去TI 官网上看看,还有很多 |
TI有没有关于“无位置传感器”的电机驱动的控制方案? | 有instaspin的方案,可以参考user guide:www.ti.com.cn/.../spruhj1 |
8KV ESD是怎么实现的? | 内置ESD二极管及相关电路 |
TIDA-01401 EMC性能如何 | 可以达到criteria B; 参考:www.ti.com.cn/.../zhcu338.pdf;3.2.2.4 EMC Test Results |
伺服电机通讯方式主要有哪些? | 常见的编码器通讯有 EnDat2.2, BiSS,Tamagawa,常见的工业通讯有EtherCAT, PROFINET,powerlink等 |
tida-01621的详细技术资料在哪里可以下载? | TI官网上的参考设计都提供详细的设计资源,包括文档,BOM,PCB设计的等;www.ti.com/.../TIDA-01621 |
UCC23513驱动芯片的驱动电流有多大?能同时驱动多少个电机? | UCC23513的最大驱动电流为3A,是单通道隔离驱动,所以一次只能驱动就一个IGBT/MOS/SiC |
请问:UCC23513的隔离是通过电容隔离技术而不是光隔离吗? | TI 特有的电容隔离技术。和光耦相比,寿命更长,带宽更大,延迟更小,温度范围更宽,CMTI更好。 |
电机驱动方案中,控制器用的有哪些芯片 | C2000是经典的电机控制芯片,根据你的不同需求可以进行选择。较新的产品是F28004x和F2837x。TI的controlsuit, C2000ware等软件包提供相关的例程,供您参考。 |
按照手册搭了TPS26630的电路,测试后发现功能没有预期的效果,特别是控制引脚的接线方式理解也很模糊。
想请教下:
按照官网的计算器计算出UVlockout和OV shutdown对应的分压阻值,没有对芯片起到作用。预计28V的过压触发电压,实测只有25V;
我这边分析是PGTH/FLT/IMON/PGOOD这4个PIN的接法有问题,想请问,正确的接法是否可以直接参考