AWR1642 Chirp Available Interrupt 异常

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

你好! 最近在调试AWR1642 配置雷达模块,通过频谱仪观察,发射的chrip是正常的,chrip数也是设设置的数量一致,Chirp Available Interrup也可以正常进入,但是中断的计数不正常,统计chrip中断数少了?这是什么原因造成的呢?

  • 看起来没什么问题,除了应用程序中的chirp中断计数器。 捕获的数据是否和chirpConfig中配置的chirp数据一样呢?
    在这种情况下,您需要检查edma传输计数以及与chirp计数进行的比较。
  • 你好,
    AWR1642可以一次性处理8/16/32个chirp的数据,即是说,多个chirp过去之后,才会触发一次中断。
    与之相关的配置是这一位。
    默认adcbufCfg -1 0 0 1 0
    修改为adcbufCfg -1 0 0 1 1
    即可得到与频谱一致的结果。
    谢谢