LMG1020驱动EPC2019点亮LD出现烧板的问题

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

LMG1020驱动EPC2019点亮LD时,根据demo板资料,高压是70V,脉冲信号是20KHZ,100ns,上电时,LD直接炸了,并联的电阻也烧了,布板是根据demo板的布板做的,各位大神,谁知道这是什么原因导致的?求指教

  • 在如此高的总线电压下的长脉冲从高dv / dt和di / dt产生非常高的激光峰值电流。您可以尝试将脉冲宽度限制为几纳秒,并根据电路板可以处理的散热量来增加脉冲宽度。您还可以将开关频率降低到几Hz,以查看LD是否可以正确地脉冲电压和电流而不会烧毁。
    你说的demo板是LMG1020EVM吗?并联电阻(EVM上并联四个4欧姆电阻)的作用类似于假负载,应在使用LD之前将其移除。