根据FLASH配置方式: https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/other_analog/f/60/p/174232/527989
:“直接将flash连接好,使用SOP101模式,uniflash将rss固件直接烧写到flash中即可,然后使用SOP001启动即可”。我试验了,但是为什么不行呢,问题如下:
我按照以上步骤把BSS(C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss_ES2.0.bin)与
MSS(C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_eval_firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss_ES2.0.bin)固件下载到Sflash中了,显示下载成功了,但是SOP选择001上电后,启动mmWavestudio,发现右边输出状态栏有一个输出为arl.SOPControl(2), 这里是不是应该显示 arl.SOPControl(1) 呢?因为我的SOP选择的是1,
mmWavestudio启动后,Set按钮是蓝色的,SPI connect是灰色的,也就是说提示我需要先Set一下吗?我点击了Set按钮,然后串口连接的Connect(2)按钮又变蓝色了,我没有点击它,直接点击了SPI connect,等一会右边输出状态栏提示SPI 超时连接,这是怎么回事,如何查看BSS,MSS固件从FLASH中是否启动成功呢?
另外,上面说的“直接把flash连接好",这个flash不是已经连接好了吗,还需要如何连接,
谢谢!