ADS1292的中断

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

你好,我在使用ADS1292的时候,发现这个 中断引脚,貌似只是用来 通知数据是否ready;

那么换而言之,我只要读取数据的频率低于 芯片数据刷新频率 那么是不是意味着 我可以不要 这个中断?

另外,如果我在没有中断通知的情况下,去读数据;是读取的上一次的 重复数据呢?还是报错啊?

  • 另外 我还想咨询一下 这个 芯片的 上电初始化时间是多少啊(给电 到 可以正常读数 耗时);
  • 您好,
    DRDY 管脚主要是用来指示数据转换ready的,低电平有效,但是它会随SCLK的下降沿拉高的,且START信号拉高DRDY也会拉高,它不是随读取数据后置高的。DRDY 信号在开始数据转换时拉高,数据转换ready后拉低,因此没有中断通知的情况下去读数据,可能是重复数据也可能报错。因此还是建议您DRDY 中断后再去读取数据。
    上电初始化时间与您的初始化指令数和机器周期有关。