Hi,我们目前一新项目需要用到TOF来测距,具体需求如下:
1) 测量距离大于3m,即30cm~3m,能做到5m更好;
2) 配合红外发射的选型,需要数据传输时不发出可见光,肉眼看不到;
3) 测量精度要求+-10%即可;
4) 功耗不做强制要求;
5) 配合红外发射管和光电二极管选型,可以实现60度的FOV;
6) 能应对室内和室外强光环境。
需要了解:
1) 基于以上设计需求的推荐方案如何?
2) 在实际户外强光下的实际测量距离范围如何?
3) OPT3101的外围红光发射管和光电二极管具体选型时需要注意的参数;
4) 是否有推荐的文档?