我最近在使用LDC1614有以下两个问题,需要您帮忙解答。
1.将寄存器ERROR_CONFIG 的DRDY_2INT 置1和 将CONFIG的 INTB_DIS置 0 ,引脚INTB 无变化均为0,如果 在程序中读取状态寄存器STATUS 则 INTB信号输出正常。 手册上写 直接就可以输出INTB信号,请问要如何配置才能让INTB信号输出正常。
2.数据手册上写CONFIG寄存器的INTB_DIS 置1,INTB引脚将是高电平 ,而我测量却是低电平 ,请问为什么?是不是芯片版本的问题,我大概是2016年购买的。 谢谢