您好,我最近在使用AWR1642以及TSW1400采集数据中遇到了一些问题,想请人帮忙解答一下,不胜感激:
1.我查看了很多资料,但是没有能够找到关于AWR1642的天线的描述,如天线的增益以及3dB角度,被扫描到的空间角度有多大?我想通过天线的具体参数来了解AWR1642以及IWR1642在这方面有什么不同。
2.关于TSW1400中ADC采样的问题,我使用的配置是:AWR1642,1发2收,复信号模式,技术文档《xWR1xxx ADC Raw Data Capture》说明会采取交错形式存储数据,如下图所示:
但是后续文档中给出的matlab源代码(文档中第12页)好像不是按照交错形式来读取数据的,如下所示,请帮忙看一下是哪里的问题?
3.当我在使用AWR1642+ADC来直接采集数据的时候,通过阅读技术文档《Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems》发现,AWR1642采用了复基带架构,即通过对接收端的实信号进行复混频得到(复)中频信号,之后进行频移和滤波实现IQ正交双通道的存储形式,其中得到复中频(IF)信号后的频移操作如下:
也就说,所有的(复中频)IF信号在被两路ADC进行采样存储之前,都经过了频移操作吗?后续我在matlab端提取出了ADC采样得到的bin文件中对应的复中频信号(共5000帧,每帧200复信号点),对该IF信号按帧进行(一维)FFT后,得到了下图:
如果说每一帧的IF信号在复基带架构下都经过了频移才被存储,那么上图所示的一维FFT本身就不是准确的频谱结果吗?如果没有给出每个系统进行频移的规律,那么就无法得到准确的频谱吗?还是说,系统本身已经进行了这方面的补偿,最终的结果都是正确的的?对此,我感到十分困惑。
以上是我的三个问题,请帮忙解答,我将十分感激。