Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD4097B, TMUX1108
各位专家大神,请帮忙推荐一个模拟开关,我用来采集8路NTC温度,双路差分输入同时切换,8个通道,5V电源供电。
您好,也就是说8路差分通道,通过控制引脚选择是哪一路和X.Y这对差分信号导通对吗?8选1 的这么一个多路差分开关。
看您的这幅图和CD4052B这款应用是一样的,但是4路的
。。
您好,
您是怎样驱动8路NTC的呢
您需要的8:1 的2通道的multiplexer有CD4097B,可用于8路差分信号,但是在5V供电时通电阻可以高达1KΩ,不知道是否满足您的要求。
您可以使用2个TMUX1108 ,TMUX1108 是8:1单通道的MUX,将两路的逻辑控制信号连一起,同时控制差分信号的通断。这个芯片在5V供电时,导通电阻比较低。