DRV8870芯片烧毁

Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

各位TI大神:

我一块板子用了6个DRV8870 来驱动电机 ,实际使用过程中出现2种问题

1、芯片烧毁,PCB铜皮都没了

2、芯片表面没有损伤 不带负载情况下,万用表测量输出 有电压,一加负载 就没有输出了 ,并且板子上的6个DRV8870都是这个样子

附件为电路图,请帮忙看看吧

客户反映 都是在上电的时候发生的情况。

我个人推测 也许断电的时候已经损坏了,上电的时候 反正也坏了。

  • 请问您是否将电压降至12V以寻找可能的原因?

    麻烦您提供以下信息以便于分析您的问题:

    • 提供layout
    • 提供12V输入和输出的示波器抓图
    • 提供12V输入和电流的示波器抓图
    • 所有芯片都烧坏了还是只有一个位置?如果只有一个位置,请告知具体位置。

    不需要添加二极管。