你好,TI有没有3V控制28V信号 导通/关断的IC?
如果需要的是传统意义上简单控制通断的模拟开关,目前没有的这么大电压的。
建议你用MOS等器件来替代。
另外TI 的电源管理芯片有一些类似LM5051等配合MOS使用的复杂控制芯片,如果你需要的是这种可以具体看一下datasheet。
谢谢!
我这只是做简单的上电顺序控制;要求5V上电后28V再上电(没办法通过电源芯片控制,因为都是是板外进来的电),MOS貌似不可以吧?
是不是要用三极管??请帮忙推荐一下,谢谢!
因为没有较多电源设计的经验,具体常用的器件型号你可以发帖到电源板块问一下。
三极管应该比较简单,NPN管C极28V加上基极3.3V控制, 你可以到网上搜一下常用的型号,但需要评估一下你电流的大小。
MOS也是可以实现的,而且比三极管更加稳定。可以 NMOS和PMOS搭配使用,NMOS比较多,PMOS可以看看东芝的TPCC8131,具体结构如下:
非常感谢!!
有,挺多的,像uln2003, drv8844等都可以, 看你电流的范围,28V输出的电流要到多少?