你好,能否幫助check 8 layers PCB的layout?以及AMC6821使用問題

Other Parts Discussed in Thread: AMC6821

TI 專家你好,是否能夠幫助我們檢查系統設計的layout?做的是8 layers的PCB。信號應該都是差不多的。

另外我們一個產品在用AMC6821的過程中不用風扇出現系統不能工作,不是溫度問題。

  • 1.不知道设计中用到哪些TI 的芯片?Layout 可以为你看看,不过并不为你的设计负责,请理解。

     

    2.请将关于AMC6821的使用情况更详细的描述出来,如拓扑结构,线路等。另外不用风扇指的是什么样的情况?

  • 感謝你的回覆。

    一、 電源,溫度等芯片用的是德州儀器的。但是比較大,上傳速度太大,我再看看要不要傳。(如果你有私人郵箱提供最好)

    二、風扇有兩路控制,一路是AMC6821。另一路是我們的EC控制芯片。 因為現在是LAB階段,所以沒有風扇的module。風扇處有connector。我們暫時用的是外加散熱片和外部的風扇冷卻系統。

  • 1. layout 可以压缩一下发到这里,最好是brd文件。

    2. 您的设计似乎是PAD,PC等产品。一般系统由EC控制的FAN会有一个FAN_touch信号作为系统判断风扇是否因故障NG,以此确保系统稳定工作。请检查您的EC是否有这种功能。

  • OK,多謝你的提醒