DRV8 系列

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8874

你好,我最近在对有刷直流电机控制芯片选型,我有几个问题咨询下。

1. 电机参数12V, 负载时时 2.5A  堵转电路是25A.,这个我依据什么区选型呢?

2.向DRV8873峰值电流是10A,如果接在这个电机上,当电机发生堵转时,电流是维持在10吗?时间一长,会不会出现烧芯片的问题?

3.对有刷直流电机,DRV8 系列的芯片如何控制电机的速度呢?

  • 1. 一般根据连续电流选型。堵转电流通过Current Regulation自动PWM限电流。2.5A工作电流可以选择DRV8874。
    2. 芯片有过热保护的。不会烧。电机恐怕会烧。这个需要上位机做保护动作。
    3. PWM斩波控电流。