AWR1642的相位分辨率

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642, AWR1642BOOST

TI的工作人员和会员们你们好!

我们想利用毫米波雷达来探测几微米的振动,查找了很多资料后,我对于一些参数仍然有一些疑问,希望能得到你们的解答。

看过培训视频后,得知可以用DCA1000EVM来得到原始的混频后的中频信号,那么请问

1.此时的ADC的采样位数是10bit,还是12bit,或者是否有更高的位数?

2.中频信号包含相位和频率信息,此时的相位分辨率和频率分辨率各是多少?

3.AWR1642雷达发射器的空间分辨率是多少?

3.目前采用AWR1642BOOST+DCA1000EVM能否实现将四个接收器的信息处理后,合并,形成一幅图像?(即相对于单发单收增加了可以探测到的面积)

期待您的回复,谢谢!

  • 实际ADC是12位。经过DFE的处理后,输出是16位。根据你的配置,会截取高12位,高14位,或者不截取直接输出。
    与你的信号处理算法相关。注意距离分辨率仅有3.75cm,距离精度才可以做到<mm级。
    角度分辨率物理分辨率水平垂直均为29度。算法分辨率由客户自己的算法决定。
  • TI的员工你好!
    在相位分辨率处我仍有疑问,请问这款产品在物理上能够测的的相位分辨率是多少,请问能否测出1milliradians的弧度差别,因为这个数值很重要,它是我算法能否实现的前提。