我在网站上看到有IWR1642的驾驶员生命体征检测,监测包括心跳和呼吸。我们是做医疗电子,希望把它用在临床
然后我在官网上看到有两款芯片IWR1642和IWR1443,以及和AWR系列,我们对于雷达监测并不是很了解,希望能给我们提供一些建议,应该选用哪款芯片和开发板开始。
谢谢
两个都是合适的,Vital Signs Demo只使用1个Tx和1个Rx天线,所以那里应该没有区别。 1642(和6843)使用片上DSP进行处理,因此该器件应具有更高的精度。
使用这款评估板就可以是吗?,以及我们想测量心跳和呼吸,相关开发流程是怎样的,哪里有相关参考?
是的,这款评估板适用