现在有2路RS232串口,但是接口只有1路可以输出,需要可配置切换哪一路作为输出,请问TI是否有推荐的多路复用器芯片么?同样也有2路RS422串口,但是接口只有1路可以输出,也需要可配置切换哪一路作为输出,请问TI是否有推荐的多路复用器芯片
Hi Kailyn,
我是ADVA公司的硬件工程师Bruce, 最近我们也在寻找RS232 切换芯片, 对于TMUX6136, 我有几个疑问需要你指导下:
1. RS232信号的电平通常为+/- 12V, 所以对与此种应用场景是否意味着TMUX6136的VDD需要外接+12V供电, Vss需要外接 -12V供电?
2. SEL1/SEL2 能否接在一起同时控制?
3,能否提供一下TMUX6136内部框图给我们参考下?
4. 能否提供一下参考设计原理图给我们?
Bruce Lin