ccs debug 与flash AWR1642

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

您好,在我的开发过程中,我已经按照要求使用CCS 连接 AWR1642在线调试完成了代码的调试。但是当我直接烧制到AWR1642时,得到的结果与之前的不一致。我也可以通过修改一些参数来输出相应的值。请问发生了什么事?以及如何解决这个问题。

  • 请先试试mmwave SDK里的prebuild demo例程是否能烧写?确认烧写流程有没有问题。
  • 您好,通过查询,我发现我在CCS上与板子在线调试的时候,使用的是SDK2.0的文件,板子内部烧录的是SDK1.0的ccsdebug,我的工程是在这种环境下调好的。请问我有什么办法可以让文件在这种情况下可以正常生成嘛?
  • ccs调试的时候,重新烧写SDK2.0的ccsdebug。程序固化的时候,也要用SDK2.0版本的dss, mss文件。
  • 我重新烧写了SDK2.0的ccsdebug进行调试,发现是配置错误,重新更改后出现了新的问题,求解答。

    {module#8}: "../dss_main.c", line 200: error {id:0x10000, args:[0x80dcbc, 0x80dcbc]}
    xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
    [Cortex_R4_0] xdc.runtime.Main: "platform/mmwave_xwr16xx.c", line 1342: assertion failure
    xdc.runtime.Error.raise: terminating execution

  • 您好,我也遇到类似问题,请问您是如何解决的呢?希望能得到您的指导,邮箱zqiu88@qq.com,非常感谢!