如何使用LM86CIM/NOPB配合新的remote diode进行温度检测

Other Parts Discussed in Thread: LM86

LM86的手册里介绍其和某些CPU的thermal diode配合进行远程温度检测时候已经做过优化,我的问题是:如果thermal diode是一颗全新的diode集成在芯片里,如何优化LM86的测量,是否有相关的应用指南可以分享?

  • 您好,我的理解是通过调节offset register来调节任意种类的远程thermal diode的精度。或者说通过这个寄存器来进行error的补偿。

  • 能否详细介绍一下如何调节offset register,LM86的手册找不到相关的介绍。从手册里看M86只是基于某些diode的参数上报温度, 这样的话,对于一颗新的diode,需要通过测试来获取对应温度的offset,软件测据此来进行测量的补偿?