DCA1000EVM和IWR1443 采样频率

上面设定的Sample Rate 是10M,出来的数据量没有那么多,我测的数据量是用每次chrip的ADC样本数乘以chrip数得到的,我想问下,这和采样频率有什么关系呢?

  • 你好,
    可参考如下文档了解工作模式。
    1. TI CMOS FMCW Radar and Chirp Configuration
    www.ti.com/.../swra553
  • 你好,个人理解采集下来的数据量是根据采样点数*Chirp数目*Frame数目*通道数。如果是复数采样,还需要乘2。和采样频率没关系。其他条件不变的情况下,采样频率高了,最远探测距离变大,但是相应带宽减少,距离分辨率降低。
  • 你好,谢谢你的答复,我想问下。为什么采样频率高了,探测距离可以变远?

  • 一般情况下,探测距离根据雷达方程计算,取决于发射功率、接收机灵敏度、天线增益等。在TI例程下,个人理解,由上述各个参数决定的最远探测距离是足够的,反而受限的是采样频率。因为线性调频体制的距离和中频频率有关系,而能够处理的最大中频频率决定于采样率,所以在这种情况下,最大探测距离取决于采样频率,TI给出的实数采样的最大探测距离公式为:c*采样频率/(4*调制斜率)。个人理解,供参考。