AWR1443能否由外部的MCU通过其对外的SPI接口完成相关的配置呢

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

我手上有AWR1443的评估板,自有一个ZYNQ的板子,该板子上有60PIN的接口(和AWR1243/1443的接口配套),想前期在AWR1443评估板+ZYNQ上完成DFP中mmWaveLink的移植及相关的应用开发,采集前端的雷达回波数据到FPGA中,完成验证后,再在基于AWR1243进行产品设计和代码移植,请问AWR1443评估板能否由外部的MCU通过其对外的SPI接口完成相关的配置呢

  • 可以的。与1243一致。
  • 首先感谢您的回复。
    再补充问一下,那使用AWR1443评估板来完成上述的功能时,是否需要在R4(MSS)上进行相关程序的开发的或是运行什么程序,我理解是要在R4上完成mailbox和SPI的驱动配置,从而外部ZYNQ的ARM才可以通过SPI接口和AWR1443的RADARSS通信吧,不知道我理解的是否正确,不正确的话麻烦指点一下如何开展上述工作,多谢!
  • 你好,
    这样吧,简化一下zynq的工作,你在1443中,用R4F核心将射频配置起来,并配置将ADC数据输出到LVDS。此时再利用zynq收集此部分LVDS数据进行处理即可。可以使用zynq的ARM负责与1443内部的R4F进行通信,修改射频配置。
    谢谢。