关于“AWR1x43BOOST”设计文件的问题。

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

Hi

反映几个AWR1x43BOOST设计文件的问题。下载地址:

http://www.ti.com/tool/AWR1443BOOST

1. 下载下来的第二个文件和第三个文件完全一致,都是REVB的文件sprr249a。 请检查一下。

2.sprr260解压后AWR1443BOOST Design Database\Database里这个工程实际没有本地归档的symbol库archive_libs,实际无法离线打开。需要连到你们TI内部的symbol去的。烦请检查以下,并建议用本地归档的方式生成归档工程,这样客户离线才能看。

请帮忙看一下。

  • (1) 这个问题之前回复过,您现在是需要RevA版本的原理图么?

    (2) 请问在线也不能打开么?
  • hi 你好

    (1)是的,我想需要ReVA版本的原理图。之前的回答是说一个是VA,一个是VB,但是实际下载下来的东西是安全一致的。所以才新开一个帖子。
    (2)客户在线是打不开的。因为要连的是你们TI内网研发的在线库,外网是连不了的。 你们需要把SCH工程归档打包到本地,工程才会把你们公司内网的器件库上你这个工程所用到的器件symbol打包到本地文件夹,并会生成一个“archive_libs”文件夹在你本地文件夹中。 然后你把这个工程原理图的文件夹打包发上来,外网客户才能正常打开。否者打开后的情况如下图(只有连线,没有symbol):这个是非常常见的没归档问题,请向你们的开发反馈下,重新打包生成以下即可。

    多谢。

  • 1. Rev. A的原理图见附件。AWR1443BOOST_Rev-A_Schematic.pdf

    2.  这个问题已提交给产品线工程师。您可以先用Rev B database里Altium的symbol。

  • Hi 你好

    另外,如果REVA的schematic工程不好打包,麻烦转换或打印成PDF文件发给我一份也可以,这个最方便了。
    因为我公司用的是allegro 和cadence,为保证投产封装和天线不错,只能参考REVA的PCB,如果没有配套的schematic,我们很多东西不好确认,很耽误进度。而且该板子对板材要求比较高,打样成本比较高。我们希望一次性成功。

    我司没有采购AD,现在用AD法务风险比较大,公司也不让用。所以比较麻烦。

    烦请协助帮忙解决,非常感谢!!!
  • 刚看到,谢谢你的帮助:)