IWR6843数据测试



  今天测试验证了坐标系统,我们还有几个问题想请教你们:
     1:仅仅依靠速度和距离,不足以判断目标的性质,能否获取目标rcs,这样在doppler-range图上可以区分不同性质的目标。
     2:如果目标RCS无法获取,我们能否获取点云数据?如何获取?点云数据采样间隔大约多少厘米?有没有估算公式?
     3:我们在做测试时,发现传感器比较敏感,这可能和虚警率有关?如何降低虚警率?
  • 你好,
    目标RCS没有直接的值,可以通过peakval(反射强度)来应用。
    点云数据是可以获取的,可以自己完成串口数据解码程序即可。
    虚警率需要你这边对算法进行优化。
    Output information sent to host
    file:///C:/ti/mmwave_sdk_<版本号>/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
  • peakval(反射强度)来应用,有没有详细点的说明?
    点云数据是可以获取的,可以自己完成串口数据解码程序,那这个有没有例程(example或demo)?