关于IWR1843通过mmwave visualizer 和CCS提取帧原始数据问题

https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/other_analog/f/60/t/178890?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DCA1000%E9%87%87%E9%9B%86%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98

根据这个链接,可以通过mmwave visualizer 来刷新提取数据

我有一下几个问题

1,这个L3里面看的是原始数据ADC?为什么我用Mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture这里面DCA1000的解析matlab代码算出来的跟实际很大出入

2:如果是原始的一帧ADC数据,我在哪里看他的参数了比如采样率,帧数,chirps的个数,因为我需要计算一帧的大小。我找了很久都没有找到,

3通过ccs导出的数据1024*1024显示的是4M数据,这里面初始地址是0x20000000 然后有几个帧在里面了?我是按照使用了DCA1000那个格式,1帧 128chirps 256采样点,4收,复数,算得一帧0.5M ,但是我不清楚CCS里面的L3是否是原始ADC数据,以及帧的参数,是否提供,你们的DCA1000我已经购买,我是想单独做一个板子接受数十几帧的数据,谢谢。希望能给我解答Mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture.pdf