DRV10983-Q1驱动电机问题



我这里有两块DRV10983-Q1 EVM板,通过外部24V直流电源,驱动一个三相无刷直流电机,一对极。控制通过PC端软件实现。

现在测试时我发现有几个问题:

1 使用单独电机测试时(不连接磁滞负载),当转速设定不是很高的时候,电机轴用手稍稍用力即可捏住,电机停转,并尝试重启。
2 电机带动磁滞负载之后,随着磁滞负载的增大,同样的转速命令得到的电机转速越来越低。
3 早些时候,我自己用DRV10983芯片按照官方typical application搭了一个电路,发现电机捏住(未停转)保持一段时间之后,电机进入一种异常状态:电机保持一个很低很低的转速,不加速,也不停。
以上问题,我想知道,发生这些问题是否是由于我的参数设置不正确?还是其他原因?有没有解决方案?
附件图3是我测试不同负载下,通过客户端软件读取到的电机转速。请查阅。
附件图4-5是我的参数设置,请查阅。附件.zip