Hi:
IWR1443E3.0 通过USB烧写方式路径。
1: pc->USB转串口线->TM4芯片->外部的SPIFLASH->iwr1443E3.0.
2: pc->USB转串口线->TM4芯片->iwr1443E3.0->外部的SPIFLASH.
以上两种途径是哪一种,还是有别的途径。
谢谢!!
你好,
是第二种。通过IWR1443把代码烧写到flash上的。
是这样的,在使用1443时,以前用的flash芯片目前停产了,想使用GD25W,但是不可用,如果修改SDK下关于QSPIflash的配置,是否可以匹配其它的FLASH芯片