我的主要配置参数如下:idleTime = 3, adcStartTime = 4, txStartTime = 1, rampEndTime = 20, frequencySlop = 20MHz/us, 采样点数为128点, chirp周期为128,ADC采样频率为10000kbps,
3发4收,采取的发射策略是:tx1发送完128chirp周期,tx2再发送128chirp周期,然后tx3再发送128chirp周期,然后再是tx1发送128chirp周期,。。。如此循环
该参数配置下,静止下目标的adc数据的波形较接近正弦波形,但是人走动(动目标)下的效果就太差劲了,基本上看不出来正弦波形的,是怎么回事??
求解。。。。。。。。。。。。。谢谢!
动目标下adc及1dfft处理结果如下:
该图形上基本看不出哪一个是人走动的目标的,,得到的对应的mtd图形如下:
另,,该参数我若稍加调整,改变调频斜率或者其他的,得到的静止目标都很差的,又是为何 ? 我在1642上随意调整参数的,效果都不会差到哪去的,,这是为何? 求解!!!!
另,我用到的sdk版本是3.1.0.2,,,,这个跟sdk版本没啥关系的吧???