LM20s 温度传感器的容性负载稳定性问题



你好!决定用LM20s来做温度传感器,但是数据表中8.1.1 所描述的是什么意思不太明白。 表2列出的究竟是figure3还是4的推荐值呢?以及这些值是怎么计算来的?为什么C大了R 却小了?不会影响稳定性吗?

  • 您好,FIgure 3 和Figure4 其实是一样的,FIgure3 是将R和C串联在一起,Figure 4是以低通滤波的形式。
    当容性负载较大时,需要在输出端加上串联电阻隔离容性负载,这个知识点在运放经常用到,并且不会影响稳定性。
    通常在运放中,我们是将输出串联电阻靠近运放端。 这里LM25 Table2的值即适用于Figure 3也适用于Figure 4.
    C大,R小,我认为是和低通滤波的截止频率有关,f=1/2*Pai*R*C,datasheet中列举当C=1uF,R=200ohm,输出阻抗为160ohm时候,根据截止频率计算公式得到截止频率为442Hz。
  • 你好, 首先谢谢你的回答。

    如果用大R,且保持C 不变的情况下,比如说1uF, 最大的滞后相移比用小的C小很多,系统也更稳定。
    如果系统是一个two pole system, the second pole comes in to the game when the gain is 1.
    这样的话这个RC 最大的滞后相移越小越好, 但是根据表中的推荐值,大电阻小电容这个相移明显是没有用大点的电容好的
    请问这个如何解释呢?