1)从哪里看range FFT取了多少点,有多少个脉冲(取了多少帧)?
2)对AD采样后的中频信号进行多普勒FFT请问在CCS中怎么操作导出数据?
3)AWR1642 的driver vital signals 怎么提取胸腔位移随时间变化的数据?
希望有人能解答一下,新手!
1)从哪里看range FFT取了多少点,有多少个脉冲(取了多少帧)?
2)对AD采样后的中频信号进行多普勒FFT请问在CCS中怎么操作导出数据?
3)AWR1642 的driver vital signals 怎么提取胸腔位移随时间变化的数据?
希望有人能解答一下,新手!
你好,
请问你有阅读过lab的文档:C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0001-driver-vital-signs\docs\DriverVitalSigns_DevelopersGuide.pdf么?
user6306173 说:1)从哪里看range FFT取了多少点,有多少个脉冲(取了多少帧)?
文档里有提到每个frame只使用了一个chirp做处理。
请参考代码,获取FFT的点数。user6306173 说:2)对AD采样后的中频信号进行多普勒FFT请问在CCS中怎么操作导出数据?
rangefft都是在一个frame里面处理的。算法是使用多个frame的rangefft信息来获得相关呼吸心跳信号的特征。
user6306173 说:2)对AD采样后的中频信号进行多普勒FFT请问在CCS中怎么操作导出数据?
数据是连续不断的,很难在CCS里存储多帧的连续数据。我会建议你使用DCA1000EVM,使用lab相同的射频配置,在PC上获取ADC原始数据,供你们在电脑上分析。
user6306173 说:3)AWR1642 的driver vital signals 怎么提取胸腔位移随时间变化的数据?
请参考上面提到的文档,和lab代码。
谢谢你的回答,我想知道读取的L3 memory里的原始数据是什么?我看了那个文档,我知道胸腔位移会有一个波形,我在前端配置中将帧数改成一个定数,在停止后,我是否可以将胸腔的位移的数据给导出来?