IWR1642中频低通滤波问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

       这个帖子的回复,对于其低通滤波器有了一些了解,但是不是十分肯定,想确认下

       就是低通滤波器你们是在AD采用后做的,一般数字信号处理,低通滤波器是在采样前做的,防止采样混叠。比如:我现在有个7MHz的中频,如果用6.25M的采样率进行采样,在采样之后进行滤波就会混叠;还是你们的低通滤波器和AD做在一起,通过模拟实现,根据采样率调整截止频率,即0.9倍的采样率,然后进行AD采样的。

    因为官方文档中没有描述,因为IWR1642带宽是5MHz,采样率最高是6.25MBps,我理解是你们统一加了一个5M的低通滤波器,然后按照6.25M采样,采样之后按照配置的采样率进行降采样,在降采样前加数字滤波器实现来进行抗混叠,不知道这样理解对不对,因为我们想利用你们低通滤波器来实现一部分多径消除滤波,将多径配置在滤波器截止频率外,就是上个邮件发的那个频率响应,可以达到60dB的衰减。

  • 你好,

    从你的发的链接信息可知,LPF的截止频率是随着采样率变化的。
  • 您好,我明白肯定你们里面有个随着采样率变化的低通滤波器,我主要是想确认下内部实现是我理解的先加个总的滤波器然后统一用集成AD以一种固定采样率进行采样,然后在数字实现部分按照配置的采样率进行降采样,同时在降采样前做个抗混叠滤波器;还是每次根据不同采样率你们会调整集成AD的采样频率,谢谢