我是win7系统想要下载LM75A的软件,按照要求安装了snic005安装包下的National SensorEval软件,有几个问题:软件安装好了,在插入USB评估板时在“计算机-设备管理器-人体学输入设备-USB输入设备”,感觉不是应有的串口下的驱动,我也按照GUI里提示复制comdlg32.ocx到文件夹里,运行命令窗口regsvr32c:windows‘system 32’comdlg32.ocx,重启按F8,禁用驱动程序签名强制执行,这些都做了,但是打开National SensorEval软件选择LM75 Evaluation Board,打开还是提示检查USB连接并且选择器件。