CD40106频率计算



我按照CD40106的datasheet,使用20pF的电容与2k电阻搭建振荡电路,因为电阻电容超过了推荐值,按照推荐的公式与实际测量的频率相差很大,实际测量大概是2MHz,请问这种情况下,频率需要怎么计算

手册公式  t=RC*ln[(Vp/Vn )*  (VDD-Vn)/(VDD-Vp) ] 

100 pF< C <1uF

50 k <R <1M 

For the Range of R and C Given 2 s < t 0.4 s

不在这个范围内怎么计算频率,只能靠经验值么?




  • 您好,每款触发器的 Monostable Multivibrator应用的计算公式都不太一样,并且 RC的取值范围也不一样。
    如果不在这个频率范围内,我们可以使用一个通用的计算公式来计算脉冲宽度tW =K×Rext ×Cext。 K的值我们可以假设为1.