Hi 我在xwr1642获取die id是这样的
retVal = rlGetRfDieId(RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS, &dieIdStatus);
但是
RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS这个宏是对应的1642的映射,我想知道6843的映射是哪一个,谢谢!
该API在6843上的使用方式完全相同。
上面的API的示例用法:mmw demo提供了“version”命令,您可以在CLI上运行该命令以获取此信息。 关于如何实现,请参考C:\ ti \ mmwave_sdk_03_04_00_03 \ packages \ ti \ utils \ cli \ src中的函数CLI_MMWaveVersion()。 我从下面的函数粘贴了确切的代码片段:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
/* Get the die ID: */ retVal = rlGetRfDieId(RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS, &dieId); if (retVal < 0) { CLI_write ("Error: Unable to get the device die ID from mmWave link [Error %d]\n", retVal); return 0; } CLI_write ("Lot number : %d\n", dieId.lotNo); CLI_write ("Wafer number : %d\n", dieId.waferNo); CLI_write ("Die coordinates in wafer: X = %d, Y = %d\n", dieId.devX, dieId.devY); |