SRR demo中如何能随时切换USRR和SRR?



求助,我再使用SRR demo时配置如下

#define SUBFRAME_CONF_SRR_USRR /* Two subframes, SRR80 followed by USRR20. */
/**! @brief The USRR only mode of operation. */
// #define SUBFRAME_CONF_USRR /* One subframe USRR20. */
/**! @brief The SRR only mode of operation. */
//#define SUBFRAME_CONF_SRR /* One subframe SRR80. */

请问有办法实现让系统某一时刻只工作USRR模式,某一时刻只工作在SRR模式吗?

  • 你好,

    SRR demo使用了advanced frame,可以在一个frame里面发送两个不同的配置,支持两种模式。

    如果你只需要支持一种模式,你可以修改代码为普通的frame,或者advanced frame里面只有一个sub frame。你的应用需要一段时间支持USRR,例如30分钟,然后再再切换到SRR,这样的模式,目前SRR demo是不支持的,你需要自行修改代码实现。