IWR1642中Traffic Monitering 的cfg配置命令文件解释



你好:想询问关于TM demo 所使用cfg配置文件里面的数值代表的是什么意思,大部分数值与mmwave_sdk_user_guide文件里面的解释有出路。

sensorStop
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg 0 1 1 1
profileCfg 0 76 2 5 52.62 0 0 4.007 1 256 5490 0 0 48

lowPower 0 1
guiMonitor 1 0 0 0
cfarCfg 4 12 2 16 8 4 0 63 63 0 1
doaCfg 3 0 1047 3 600 10 100
trackingCfg 1 1 250 20 189 330 50 90
%for 18xx board SN4855900006
compRangeBiasAndRxChanPhase -0.0438848 0.12320 -0.62793 0.08932 -0.50342 -0.03458 -0.58853 0.06812 -0.69101 -0.79391 -0.60803 -0.63580 -0.45255 -0.70901 -0.26627 -0.73044 -0.46078
sensorStart

可以详细的解释以下命令行的数值作用吗?:

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 118 0 50 1 0

cfarCfg 4 12 2 16 8 4 0 63 63 0 1
doaCfg 3 0 1047 3 600 10 100
trackingCfg 1 1 250 20 189 330 50 90

此外:我们知道,速度的检测是依赖于两个chrip的中频信号的相位差来求取的,速度分辨率与chrip 数有关, 以上chripcfg 和framecfg 的数值设置,是否默认了 chrip 的数量N。