进入IWR6843 Flash模式问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST

你好,

按照ICBOOST用户手册的说明进入flash模式需要插拔掉线帽为(101),问题1,按照这个理解,是不是说对于IWR6843 ISK 开发板,把它连接到ICBOOST上的这三个管脚电平拉成如图这样就可以使IWR6843进入flash模式了?

我遇到的问题是,我拉了这三根线之后IWR6843并没有进入flash模式,而是任然运行在function模式。

问题2,在不使用ICBOOST开发板的前提下,我要使IWR6843进如FLash模式,还需要设置哪些管脚的电平么?

谢谢。

  • 你好,

    请测量一下SOP0/1/2三个信号在你修改电路后,在上电复位有底变高的时候的电平是否为101。

  • 你好,
            我的电路,在上电复位由底变高的时候电平是101(SOP2那个脚的电压大概有2.7V,这个电压应该够高电平吧?),上电复位之后那根RADAR_NRST管脚应该置成什么电平?


            我的6843状态在复位之后状态应该不是function模式(因为我看不到mmwe的提示信息,上面问题的表述有误);但我好像也没有进入flash模式,因为复位之后我发送break信号后没有得到预期的{0x00, 0x04, 0xCC, 0x00, 0xCC}响应信号,而是返回了{00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff}信号,我不确定我是否进入了flash模式。

            我需要做的是使6843进入flash模式,响应我的break信号,然后烧写代码到6843的flash里面。请问我该如何解决这个问题?
    谢谢。

  • 你好,

    上电时序请IWR6843参考数据手册的5.10.1 Power Supply Sequencing and Reset Timing。
    你可以测量参考使用MMWAVEICBOOST的时候的相关时序。
  • 感谢,问题已经解决了。