1. 目前的PROCESSOR-SDK-VISION版本只给出了MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)的使用说明,怎么样才能编译出MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)和MMWCAS-DSP-EVM可以运行的文件?
2. training.ti.com/imaging-radar-using-multiple-single-chip-fmcw-transceivers
视频中给出的demo配置文件是否可以给出?在实践过程中MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)和MMWCAS-DSP-EVM未能跑出视频中的效果。
user1625669 说:1. 目前的PROCESSOR-SDK-VISION版本只给出了MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)的使用说明,怎么样才能编译出MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)和MMWCAS-DSP-EVM可以运行的文件?
使用processor sdk for radar,运行AWR2243级联板+DSP板,请参考下面的论坛讨论:
AWR2243: The AppImage form SDK3.7 and SDK3.8 can not running in Cascade Radar with AWR2243. - Sensors...
user1625669 说:2. training.ti.com/imaging-radar-using-multiple-single-chip-fmcw-transceivers
视频中给出的demo配置文件是否可以给出?在实践过程中MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)和MMWCAS-DSP-EVM未能跑出视频中的效果
请参考下面论坛讨论:
1. 目前的PROCESSOR-SDK-VISION版本只给出了MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)的使用说明,怎么样才能编译出MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)和MMWCAS-DSP-EVM可以运行的文件?
参照论坛,客户生成MIMO模式的BIN文件,但是TxBF demo不能跑;
2. training.ti.com/imaging-radar-using-multiple-single-chip-fmcw-transceivers
按照论坛中的配置,还不能到达视频中的效果,是远远达不到,没有找到原因。
user1625669 说:1. 目前的PROCESSOR-SDK-VISION版本只给出了MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)的使用说明,怎么样才能编译出MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)和MMWCAS-DSP-EVM可以运行的文件?
参照论坛,客户生成MIMO模式的BIN文件,但是TxBF demo不能跑;
请使用processor sdk for radar软件,里面的MIMO/TXBF demo都是可以正常运行的,我有尝试过。
user1625669 说:按照论坛中的配置,还不能到达视频中的效果,是远远达不到,没有找到原因。
请具体说明一下你使用了什么样的配置,得到了什么样的效果?注意视频里面看的都是热图,你能得到类似的热图吗?
user1625669 说:2. training.ti.com/imaging-radar-using-multiple-single-chip-fmcw-transceivers,
能否提供视频中demo的LUA文件及修改好的MATLAB程序?实验中MMWCAS-RF-EVM板应该距离地面多高?
相关问题我在下面的论坛讨论里已经询问了:
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/903769/3341129
你可以在TIDEP-01012 design guide里看到部分测试时候的级联板放置位置:
按照ProcessorSDKRadar_UserGuide中的3.9.1.6.1 4校准,不成功,进入校准状态后的帧数等参数能不能给一个?还有角反射器的定制标准有吗?反射面的边长等。
user1625669 说:按照ProcessorSDKRadar_UserGuide中的3.9.1.6.1 4校准,不成功,进入校准状态后的帧数等参数能不能给一个?还有角反射器的定制标准有吗?反射面的边长等。
这个mimo的校准我是尝试过,可以的。你能否具体说一下不成功是什么情况?