MMWACS-RF-evm(awr2243)+MM-DSP-EVM与上位机

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

TI的工作人员您好:

   首先,我想确认一下,mmwacs-RF(AWR2243) 和 mmwacs-DSP联调的上位机是不是mmwave studio 3.0.0.0.7. 是否供电上以后,可以实时显示,还是必须要同matlab联合处理? 

   第二、我下载了mmwave studio 3.0.0.0.7。安装打开后界面是全灰色空白的,只有标题栏,和下方的绿色RUN!。 中间完全是灰色的,没有任何显示。

  第三、在mmstudio 的output界面我供电并链接以后显示错误:

***Script FAILED!***
[15:33:02] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[15:33:02] Exception message is:
[15:33:02] 无法加载 DLL“mclmcrrt8_5_1.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。

并且也没有与硬件链接的界面。

  • bo yang99 说:
       首先,我想确认一下,mmwacs-RF(AWR2243) 和 mmwacs-DSP联调的上位机是不是mmwave studio 3.0.0.0.7. 是否供电上以后,可以实时显示,还是必须要同matlab联合处理? 

    mmWave studio是用于在PC上下载毫米波芯片firmware和射频配置,并且采集原始中频数据的上位机。采集的原始数据可以利用matlab代码显示处理后的效果。mmWave studio里也有一个后处理的模块。更多信息请参考:docs\mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf

    bo yang99 说:

     第二、我下载了mmwave studio 3.0.0.0.7。安装打开后界面是全灰色空白的,只有标题栏,和下方的绿色RUN!。 中间完全是灰色的,没有任何显示。

      第三、在mmstudio 的output界面我供电并链接以后显示错误:

    请参考mmwave studio user guide里的信息,下载安装matlab runtime工具

    Install 32-bit Matlab Runtime Engine (Version 8.5.1): It is used to run the Post-Processing utility within mmWaveStudio. https://in.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2015a/deployment_files/R2015aSP1/installers/win32/MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe

    NOTE: Please make sure the Matlab Runtime Engine installed is exactly same as 32-bit Version 8.5.1